欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

组装卸料板导柱时的注意事项

  • 2021.12.28 10:51:23
  • 米思米
  • 2059

卸料板导柱的板加工误差及粘合间隙的影响

在制造模具时,冲孔板和卸料板、模板之间的加工误差,以及导套之间的粘合间隙等,都可能会对插入凸模时的偏芯造成影响。如果在这种状态下插入凸模,凸模会因偏芯错位而变形,这可能会导致凸模断裂或异常磨损。
可以考虑采用以下方法来解决这些因素。

 

对策方法

I 扩大凸模导套的孔


如果扩大凸模导套上的孔,卸料板将仅具有工件材料的卸料功能。由于失去了作为凸模引导的作用,因此不适用于冲裁小间隙的薄板或高精度模具。

II 将凸模导柱调整为嵌套状态


易于调整,但是成本高。

III 调整模具侧


在方形凹模上使用衬垫或垫片,以防止未对准。

IV 利用基准销进行调整


利用基准销调整粘合间隙的偏差。

V 使卸料导套的安装孔精度有微小间隙


当使用没有加工误差的高精度模具时,还有一种方法是缩小安装孔与导套之间间隙,以防止因粘合间隙而导致产生偏芯错位,但在这种情况下,导套的同轴度和真圆度很重要,所以请使用精密级导套(VG/TG 系列)。此外,最好使用额外的DRC来提升粘合强度。
也有压入导套的方法,但不推荐用于高精度模具,因为压入会导致内径收缩,从而引发变形,减弱安装强度等,所以不建议用于高精度模具。

组装卸料板导柱时的注意事项

组装卸料板导销

带导入部型


1.    由于带导入部型导销是通过引入滑动部分进行压入,因此压入误差少,容易获得更好的直角度。(图1)

2.    压装后最好打磨从板面突出的边缘部分,使其与板面保持平整。(图2)
    (TG/VG系列的边缘厚度公差为5,因此可通过沉孔深度进行调整。SGPH/SGOH可以通过追加工TKC来提高边缘厚度公差。)

3.    如果边缘有缝隙,使用过程中轻微的摇晃会对直角度产生不利影响。(图3)

组装卸料板导柱时的注意事项

直接型


1.    安装直杆型导销时,如果倾斜压入,滑动时的直角度不良可能会导致发生烧结。(图4)

2.    使用导柱压入则直角度更稳定。(图5)
       用螺栓固定导销端面时,如果端面不成直角,则拧紧螺栓会造成直角度不良。(图6)
     (SGPH/SGOH可以通过追加工TKC来提高直角度。TG/VG系列已完成端面研磨。)

组装卸料板导柱时的注意事项

卸料板导销的引导长度

冲孔板导销的压入部分长度


为了提高直角度,厚度最好是导销直径的1.5~2倍。(图7)
T
≧D, T=(1.5~2)D

 

卸料板的引导长度


考虑到导向时的稳定性以及烧结,厚度最好是导销直径的1.5~2倍。(图8)
T
≧D, T=(1.5~2)D

组装卸料板导柱时的注意事项

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities